主题中讨论的其他器件: TS3A5018
你(们)好
我的客户使用的是 SN74AVC4T774、遇到了以下问题。
*电路配置
- SN74AVC4T774用于 NOR 闪存 SPI 通信。
-通过 DSP/ FPGA 中的选择(OE *引脚)进行通信。
- OE *引脚下拉、以便在初始运行期间与默认 FPGA 进行通信。
*问题
初始启动后也无法下载闪存(wirte)
但是、NOR 闪存在重启时不会引导 FPGA。 (读)
*调试情况
移除 U5电平转换器后、确认在 SPI 直接连接后下载和引导正常。
2.卸下 U6部件并单独使用 U5。
由于它是专用于 SPI 通信的器件、因此我们在此阶段应用了它。
由于该器件已移除并执行正常操作、请单独检查该器件中是否存在调试点。