This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:重启时 NOR 闪存无法启动 FPGA。 (读)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825333/sn74avc4t774-nor-flash-does-not-boot-the-fpga-when-rebooting-read

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: TS3A5018

你(们)好

我的客户使用的是 SN74AVC4T774、遇到了以下问题。

*电路配置

- SN74AVC4T774用于 NOR 闪存 SPI 通信。
-通过 DSP/ FPGA 中的选择(OE *引脚)进行通信。
- OE *引脚下拉、以便在初始运行期间与默认 FPGA 进行通信。
 
*问题
  初始启动后也无法下载闪存(wirte)
  但是、NOR 闪存在重启时不会引导 FPGA。 (读)
 
*调试情况
移除 U5电平转换器后、确认在 SPI 直接连接后下载和引导正常。
2.卸下 U6部件并单独使用 U5。
 
由于它是专用于 SPI 通信的器件、因此我们在此阶段应用了它。
由于该器件已移除并执行正常操作、请单独检查该器件中是否存在调试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否用我们的器件来解释问题、我不确定问题是什么。 此外、由于两个电源均为1.8V、因此它们看起来不像是电平转换。它们到底要实现什么?

    此外、如对问题的范围捕获等其他信息也会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好  
    感谢您的快速回复。
    正如您所说、IC 不是电平转换的角色。
    客户使用 SN74AVC4T774进行开关操作。
    问题是、如果 IC 被移除并且 SPI 被直接连接、它将正常工作。
    但是、如果您按上述方式安装 FPGA、则在重新启动时不会引导 FPGA。 (读)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 数据信号(DO0、DO1)的方向是什么? 它们的名称意味着它们具有相同的方向、但两个通道的配置不同。

    无论如何、使用 TS3A5018等四通道模拟开关会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我没有看到我们的器件有任何配置问题、因此我看不到它为什么会起作用。 我第二个是 Clemens 的问题、以查看信号方向是否准确。 这些不是双向信号线吗? 引脚名称似乎表示一个双 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    几天内我没有听到您的声音、因此我假设问题已经解决、并将此主题标记为"已解决"。 如果不想发布回复、重新打开主题帖、我可以继续支持。