This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:VCC=5.0V 时 VOH 与 IOH 关系图

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/824819/sn74lv4t125-about-voh-vs-ioh-graph-at-vcc-5-0v

器件型号:SN74LV4T125

大家好、

 

我们知道、VCC=5.0V、IOH=-16mA 时、VOH 为4.4V (最小值)。

不过、我们想知道 VCC=5.0V 且 IOH=小于-16mA 时的最小 VOH (因此从0mA 到15mA)。

 

------

[第1季度]

如果您有“VCC=5.0V 时的 VOH 与 IOH 曲线图”,您能告诉我们吗?

如果您没有该图形,您能告诉我们 VOH 的趋势吗?

(例如、如果 IOH 减小、VOH 减小、因此存在线性。)

 

[第2季度]

如果您有“VOH 的计算方法”,您能告诉我们吗?

例如、如果 VCC=5V 且 IHO=0/4/8/12/16mV、则 VOH=xx/xx/xx/xx/XXV。)

------

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于允许范围内的电流、输出晶体管的行为与电阻器类似、即压降与电流呈线性关系:

    VOH = VCC−0.6V×(IOH/−16mA)

    没有最坏情况下的压降图、仅显示典型值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我有三个问题。

     

    ------

    [第1季度]

    “VOH”的趋势因“VCC”而异。

    这是正确的趋势吗?

    -当 Vcc=3.0V 且 IOH 增加(从5mA 增加到8mA)时、VOH 减少(从2.7V 增加到2.6V)。

    -当 Vcc=4.5V 并且 IOH 增加(从8mA 增加到16mA)时、VOH 增加(从3.7V 增加到3.8V)。


    ------

     

    [第2季度]

    我们想知道“VOH = VCC−0.6V×(IOH/−16mA)”。

    如果 IOH=-8mA 且 VCC=5V、则 VOH=2.2V

    结果是否正确?

     

    如果我的解释有误,我很抱歉。

    ------

     

    [第3季度]

    我们知道 IOH=-40mA 时的压降大约为1V。

    我的理解是否正确?

     

    另外、您能否告诉我们 A 行和 B 行的不同之处?


    ------

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 较大时、输出晶体管的栅源电压也较大、因此晶体管的 RDS (on)和压降会变小。

    VOH = 5V−0.6V×(−8mA/−16mA)= 5V−0.6V×0.5 = 5V−0.3V = 4.7V

    该图对电流使用相反的符号;A 行是 VOL 与 IOL、B 行是 VOH 与 IOH。 (40mA 超出建议的工作条件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    要添加至 Clemens 提供的信息、请参阅以下涵盖此主题的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/764984?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您的回答。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru