Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E 我有一个应用需要将 I2C (1.8V)转换为 I2C (3.3V)。I2C 的最大频率为400kHz。
此外、我还有一个可能采用推挽配置的中断引脚。
我可以将此(TXS0104E) IC 用于此应用吗?
我知道 TI 拥有特殊的 I2C 电平转换器产品系列、但由于尺寸和 IC 可用性问题、我不想使用该产品系列。