This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:我可以将其用于 I2C 电平转换吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823478/txs0104e-can-i-use-this-for-i2c-level-translation

器件型号:TXS0104E

我有一个应用需要将 I2C (1.8V)转换为 I2C (3.3V)。I2C 的最大频率为400kHz。

此外、我还有一个可能采用推挽配置的中断引脚。

我可以将此(TXS0104E) IC 用于此应用吗?

我知道 TI 拥有特殊的 I2C 电平转换器产品系列、但由于尺寸和 IC 可用性问题、我不想使用该产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXS 对于 I²C Ω(您无需外部上拉电阻器)和中断信号(TXS 的内部上拉电阻器可能不需要、但无害)都可以正常工作。