This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:我们使用 TXS0102将1.8V 转换为2.8V。 TXS0102的 OE 引脚是否可直接上拉至1.8V。 需要对上电进行顺序控制?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/823294/txs0102-we-use-txs0102-to-convert-1-8v-to-2-8v-whether-the-oe-foot-of-txs0102-can-be-pulled-up-to-1-8v-directly-need-sequential-control-of-power-on

器件型号:TXS0102

我们使用 TXS0102将1.8V 转换为2.8V。            
TXS0102的 OE 引脚是否可直接上拉至1.8V。            
需要对上电进行顺序控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以将 OE 直接连接至 VCCA、并且任一电源都可以先启用。 数据表建议在电源开启时将 OE 引脚接地、以便使数据引脚处于高阻抗状态、但这样可以节省功耗、并且器件不会因将 OE 连接到 VCCA 而损坏。 有关  OE 控制的更多详细信息、我建议使用 TXS 应用手册。  

    此致、

    Gabriel