Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245, SN74LVC245A, SN74LVCC3245A, SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3245、 SN74LVC245A、 SN74LVC244A
尊敬的专家:
如数据表6.3部分所示。 当 VCCA=3.3V 且 VCCB=5.5V 时、高电平电压 VIHB (min)=3.85。
当 VCCB=5V 且 VCCA=3.3时、我想确认 B 端口是否可以同时支持5V 和3.3V 输入信号?
当 VCCB = 5V 且 VCCA = 3.3时、输入阈值电平是多少?
此致、
迪伦·郑