This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:当 VCCB=5V 且 VCCA=3.3时、B 端口能否同时支持5V 和3.3V 输入信号?

Guru**** 2605405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245, SN74LVC245A, SN74LVCC3245A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/820873/sn74lvcc3245a-can-b-port-support-both-5v-and-3-3v-input-signal-when-vccb-5v-and-vcca-3-3

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3245SN74LVC245ASN74LVC244A

尊敬的专家:

如数据表6.3部分所示。 当 VCCA=3.3V 且 VCCB=5.5V 时、高电平电压 VIHB (min)=3.85。

当  VCCB=5V 且 VCCA=3.3时、我想确认 B 端口是否可以同时支持5V 和3.3V 输入信号?

 当 VCCB = 5V 且 VCCA = 3.3时、输入阈值电平是多少?

此致、

迪伦·郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表将 VCCB = 5.5V 列为测试条件、因为这是标称5V±10%电源的最坏情况。

    您应该将指定 的 VIHB 值应用于您的5V 电路、因为您的实际电源将不准确。 在任何情况下、即使您假设阈值随电源电压变化、最坏情况下恰好为5V 的 VIHB 将为3.85V−0.5V = 3.35V、这仍然过高。

    总而言之:5V LVC 输入不接受3.3V 信号。

    (您要解决的实际问题是什么? LVC 具有可过压输入、因此可以在 VCCB = 3.3V 时运行。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 非常清楚。 我想找到一个合适的电平位移器 件来涵盖5V/3.3V 输入和3.3V 输出。   您对 SN74CB3T3245有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB3T 可以从5V 降压到3.3V。但它使用无源开关、并且没有任何驱动强度;这可能是也可能不是您想要的。

    正如我说过的、LVC 系列器件具有可过压输入、因此您可以将 SN74LVCC3245A 替换为以3.3V 电压运行的 SN74LVC245A 等普通收发器、或者、如果您仅使用一个方向、则替换为 SN74LVC244A 等普通驱动器。