This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:为什么我们在这里定义10ns/V?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G07, SN74LVC2G07, SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819171/sn74lvc2g07-why-we-define-10ns-v-here

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G07SN74AUP2G17

大家好、

我们的数据表显示、器件的上升和下降时间只能小于10ns/v 但 客户的电流测试 结果为53.3ns/V 上升、60ns/V 下降 请您帮助检查此处是否存在风险? 为什么我们  在这里定义10ns/V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入端的边沿过慢、器件可能会损坏。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    输入信号转换率是避免击穿电流导致器件故障的建议运行条件。 如果客户必须使用慢速输入驱动器件、我建议使用具有施密特触发输入的器件。   

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    那么、它在这里有风险、对吧?  您是否推荐 了替换器件? P2P 更好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、上面发布的常见问题解答中讨论了慢速输入对器件造成的风险。 我推荐 使用 SN74AUP2G17施密特触发缓冲 器或 SN74AUP2G07开漏缓冲器/驱动器。 两者都具有一些与 SN74LVC2G07兼容的 P2P 封装。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Gabriel、

    谢谢。 您可以帮助 澄清  压摆率的定义吗?( )它的0.8V(Viol)至2.0V(Vioh)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《了解和解释标准逻辑器件数据表》(文献编号:SZZA036)第4.9.13节规定:

    转换率

    ΔV 的电压 Δt 率(μ V/μ s)。

    压摆率是在任何特定的时间间隔内测量的、而是在任何点限制输入电压曲线的斜率。 在实践中、重要区域接近开关阈值(其中内部电容和电感可以使阈值发生变化以响应开关电流、从而使观察到的输入信号多次超过阈值)、但无法精确指定该值。

    例如、在下图中、它介于1V 和1.5V 之间、其中低转换率会引起振荡:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

     

    我们修改了驱动能力、波形、如下所示。

     

      您能)检查它是否仍然存在风险吗?(上升8.83ns/V、下降7.16ns/V μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些曲线看起来很好。 只要压摆率不低于10ns/V、它们就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册:

    我认为这里显示的曲线对我来说很好、因为它们小于10ns/V

    建议使用的 SN74AUP2G07可能是另一个3.3V 使用选项、但不建议使用5V 上拉电阻。