This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 20-30MHz 电平转换器3.3V→5V

Guru**** 2927370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74HCT125, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817505/20-30mhz-level-shifter-3-3v-5v

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34SN74HCT125SN74LVC2T45SN74LVC1T45SN74LV1T34HelloTI 社区、

我通常会遇到将5V "类似 SPI"的 LED 像素条连接到3.3V 控制器的问题。
条纹需要数据和时钟信号的电压电平为5V、并且时钟速度可达到~25MHz ...
通常,第一个像素距离控制器>1米。 我知道这不是这个速度的良好起点-
但设计决策是艺术/展览的最高优先事项。

有人可以推荐适合此类使用的逻辑/电平转换器芯片吗?

我找到了 SN74LVC2G34、认为它非常适合。

阳光灿烂的问候
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    使用大于1米的传输线路会带来许多复杂问题。 请阅读以下常见问题解答、以更好地了解传输线路。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/763609?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    我不能推荐您使用部件、除非我清楚您使用什么方法来避免反射和其他传输线路影响。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢您提供指向此常见问题解答条目的链接。

    满足我的需求-大多数时候我只有导线-一根用于接地、一根用于时钟、一根用于数据...
    非双绞线。(并且并非总是并联的)
    阅读完文章后,我发现它完全可以正常工作;-)(通常我可以轻松地得到长达3米的电缆;-)
    但大部分时间它都在工作;-)
    到目前为止、我使用简单的 SN74HCT125作为电平转换器。
    但它们的工作频率最高仅为6MHz。
    由于这限制了我的实际"动画刷新率"、我开始搜索其他选项。
    在一篇博文中、我发现提到了 SN74HCT245N。
    但它的大小对于大多数用途来说有点过大、所以我继续说、SN74LVC2G34可能适合...


    我知道最好使用一些合适的方法在如此"长"的距离传输数据。 最简单的方法是使用一对匹配的 LVDS 芯片和一些 CAT5e 电缆作为双绞线....
    LVDS391和 LVDT348在我的办公桌上,正在等待下一个项目的一些实验;-)

    我希望我能为您提供更多的背景和框架、以满足我的需求。

    阳光明媚的问候
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我认为 SN74LVC2G34是一个很好的选择。 使用5V 电源以3.3V 电压运行会导致一些功耗。
    对于转换、我建议将 SN74LVC1T45用于单通道、或将 SN74LVC2T45用于双通道。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    SN74LVC2G34无法作为3.3至5V 转换器有效工作、因为器件的 VIH 无法保证在 PVT 角之间进行转换。

    SN74LV1T34或 SN74LVC1T45 (或2T)可用作单向3.3至5V 转换。

    如果"SPI 类"接口中有4个通道、则可以考虑使用2个 SN74LVC1T45和1个 sn74LVC2T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Karan 和 Shreyas!

    我没有注意到 SN74LVC2G34在规范中不能作为3.3V 至5V 转换器工作...
    (VIH =0.7 * VCC ==0.7*5.0V =3.5V)
    我将订购一些3.3V 状态 LED 驱动器;-)

    为了满足我的数据和移位需求、我将使用 SN74LVC2T45!
    对于我的用例来说、"VCC 隔离特性"是一项很好的功能...!

    阳光明媚的问候
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Stefan、祝您好运。