Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74HCT125, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45, SN74LV1T34
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817505/20-30mhz-level-shifter-3-3v-5v
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34、 SN74HCT125、 SN74LVC2T45、 SN74LVC1T45、 SN74LV1T34HelloTI 社区、我通常会遇到将5V "类似 SPI"的 LED 像素条连接到3.3V 控制器的问题。
条纹需要数据和时钟信号的电压电平为5V、并且时钟速度可达到~25MHz ...
通常,第一个像素距离控制器>1米。 我知道这不是这个速度的良好起点-
但设计决策是艺术/展览的最高优先事项。
有人可以推荐适合此类使用的逻辑/电平转换器芯片吗?
我找到了 SN74LVC2G34、认为它非常适合。
阳光灿烂的问候
Stefan