This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104ERGYR

Guru**** 2925220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC4066, SN74AXC4T774, TXB0104, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816456/txs0104e-txs0104ergyr

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74AHC4066SN74AXC4T774TXB0104TXB0304

您好!

我们将德州器件  TXS0104ERGYR  用于我们的应用之一。 但它不用于电平转换。 我们将其用作缓冲器。 3.3V 电压馈送到 Vcca 和 Vccb 电压。 我们使用使能信号来控制数据流。 默认情况下、通过10k 电阻器将 ENABLE 拉至低电平、而控制器会在必要时将其置为高电平。 4个通道用于 SPI 线路芯片选择、时钟、MOSI 和 MISO。 我们将此部件用作 WiFi 芯片 SPI 线路和使用使能作为控制的闪存 SPI 线路之间的桥接器。 "A"通道分配给闪存侧、"B"通道分配给 WiFi 芯片侧。 此外、来自"A"通道输出的 SPI 线路也将共享给控制器和 FPGA。 当我们将转换器部件安装在板上时、SPI 线路不工作。 卸下部件后、工作正常。 不确定我错过了哪里。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现自动方向感应、TXS 会在速度和允许的负载电容上做出折衷。

    如果只想断开信号连接、最好使用 具有所需带宽的模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    感谢你的答复。

    当我们将 OE 引脚连接至低电平(通过10k 下拉电阻)时、输出将根据数据表置于高阻抗状态。 这种高阻抗对其他侧连接上的 SPI 总线线路有任何影响? 由于 SPI 总线被电路板上其他不工作的器件使用。 我们使用的速度为4MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、将 OE 拉至低电平应禁用所有功能。 请显示原理图。

    (使用 SN74AHC4066等模拟开关仍然是一个更好的主意。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Clemens Ladisch,  

    感谢  您的回复 和建议部件。  

    请查找附加的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是完整的原理图。 是否有任何上拉/下拉电阻器?

    OE 为低电平或高电平、或处于两种状态时、是否会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch、

    再次感谢! 请查看以下原理图。 在 OE 引脚低电平和高电平状态下均会出现此问题。 如果您需要原理图或信息的任何其他部分、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、

    OE 为低电平时、A/B 端口相互断开。 在这种情况下、两侧都没有进行3.3V 的转换。

    它是完整的原理图吗? 是否在其他任何地方都没有外部上拉或下拉电阻器?

    我建议使用缓冲转换器、如 SN74AXC4T774或 TXB0104 (或 TXB0304)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。 很抱歉未分享完整的原理图。 我已经捕获了进入不同部分的所有 SPI 线路。 请找到下图。 首先、我们使用 了 TXB0104RGYR、然后替换为 TXS0104ERGYR。 在这两种情况下都具有相同的行为。 如果没有人访问闪存、如果软件中的线路被上拉、这会是一个问题吗? 如果 OE 被拉至低电平并且所有输出都处于高阻抗状态、那么这种高阻抗将影响 SPI 线路上的容性负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    为了更好地理解、我将通过一个方框图来公布问题、说明我们如何使用它。 请找到图片并告诉我您的想法或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 或 TXB 器件是弱自动双向器件、其内没有足够的驱动强度(每通道最大20uA)、可用作扇出器件或缓冲器。

    这是由于内部串联4K 限流电阻限制了驱动电流。

    对于有源缓冲和扇出、我建议使用 SN74AXC4T774器件。 该器件每通道的驱动强度为12mA、足以扇出3个主/从器件。

    请告诉我。