Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817618/sn74lv4t125-voh-min-when-vcc-3-3v
器件型号:SN74AVC16T245主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45
当我使用 VCC=3.0V 条件时、所连接器件的 VIH 具有很少的裕度、因此我想检查当使用 VCC=3.3V 时、VOH 是否可以增加。
当 VCC=3.3V 时、您能告诉我 VOH 最小值是多少?
我还认为 VCC=5V。 当使用 VCC=5V 时、您能否告诉我该器件在1.8V 输入下是否能够正常工作?