This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:当 VCC=3.3V 时、VOH 最小值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817618/sn74lv4t125-voh-min-when-vcc-3-3v

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45

当我使用 VCC=3.0V 条件时、所连接器件的 VIH 具有很少的裕度、因此我想检查当使用 VCC=3.3V 时、VOH 是否可以增加。  

当 VCC=3.3V 时、您能告诉我 VOH 最小值是多少?


我还认为 VCC=5V。 当使用 VCC=5V 时、您能否告诉我该器件在1.8V 输入下是否能够正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际 VO 值取决于实际电流。 输出晶体管的行为与电阻器非常相似、因此您可以从指定的 VOH 进行内插µA CMOS 输入的 Vi < 20 μ s、则 Vo > VCC−0.1V

    随着 VCC 的增加、压降会减小、因此对于3.3V、可以安全地将0.3V 电压添加到指定的 VOH。 (但是、您是否知道您的电源有多精确?)

    当 VCC = 5V 时、VIH 为2V。为了实现如此大的差异、最好使用具有两个电源的电平转换器、例如 SN74LVC2T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此处有关 VOH 和 VOL 计算的常见问题解答: