This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH1T45:SN74AVCH1T45在为 AVCC 加电时端口输出产生意外脉冲

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH1T45, SN74AXC1T45, SN74AXCH1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816218/sn74avch1t45-sn74avch1t45-unexpected-pulse-at-a-port-output-when-power-up-avcc

器件型号:SN74AVCH1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45SN74AXCH1T45

大家好、团队、

我的客户正在使用 SN74AVCH1T45、原理图如下所示。

但他们注意到、当应用 AVCC 3.3V 时、端口输出端出现意外脉冲、这与端口 B 的源脉冲非常不同

在两个波形下面、第一个是 AVCC 和端口 B、第二个是 AVCC 和端口 A

您能解释异常背后的原因吗? 以及如何避免它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与此无关、但数据表显示:

    有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。 不建议在总线保持电路中使用上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    应用中是否需要总线保持功能? 如果没有、请考虑使用 SN74AXC1T45等非总线保持器件。

    否则、请考虑使用 SN74AXCH1T45。 这两款器件均可保证在任何方向和 Vcc 电源电压下均不会出现毛刺脉冲性能。

    在总线保持器件上、不建议在 A/B 线路上使用外部下拉或上拉电阻器。

    如果使用非总线保持器件、请将 A/B 节点设置为零、在电源斜升/降期间具有非常弱的下拉电阻、以保持线路处于已知状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas,

    下面是它们的电源序列、您可以看到 在1.8V VCCB 之前3.3V VCCA 上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    请参阅有关电源时序要求的常见问题解答。

    客户是否会考虑 SN74AXCH1T45与 SN74AVCH1T45引脚相同且没有任何电源定序问题?