Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125-Q1, LMX2595, SN74LVC125A-Q1
主题中讨论的其他器件: LMX2595、 SN74LVC125A-Q1
SN74HCS125-Q1的输出将 通过2m、100 Ω 电缆进行非板载。 我无法在接收板上添加任何接收信号的 LMX2595。
问题:我是否需要在 SN74HCS125-Q1的输出中添加一个驱动器来确保接收端的信号良好、或者缓冲器是否允许足够的驱动? 如果需要任何驱动程序、有哪些建议最适合?
感谢您的建议