This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125-Q1:此电缆可驱动的最大电缆长度。

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125-Q1, LMX2595, SN74LVC125A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173114/sn74hcs125-q1-max-cable-length-this-can-drive

器件型号:SN74HCS125-Q1
主题中讨论的其他器件: LMX2595SN74LVC125A-Q1

SN74HCS125-Q1的输出将  通过2m、100 Ω 电缆进行非板载。 我无法在接收板上添加任何接收信号的 LMX2595。

问题:我是否需要在 SN74HCS125-Q1的输出中添加一个驱动器来确保接收端的信号良好、或者缓冲器是否允许足够的驱动? 如果需要任何驱动程序、有哪些建议最适合?

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强驱动器需要在接收器端接。

    避免在未端接端产生反射的唯一选择是添加源端接。 典型的 HCS 输出阻抗约为30 Ω、因此添加一个约为70 Ω 的串联电阻器。 电缆和连接器的总电容与100 Ω 电容一起构成一个低通滤波器、并将限制您可以实现的最大数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以在接收端添加源端接 作为源端的驱动器、有哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源端接必须在发送端(见 SCAA034的第11页)。

    如果您可以在接收端添加终端、请使用交流终端。 然后、您还可以使用更强大的驱动器、例如 SN74LVC125A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我要查找的信息。 因此、我将使用  SN74LVC125A-Q1作为驱动器、并添加电阻器+电容器。 与 分流器相比、使用交流配置有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    分流器

    "分流端接有几个缺点。 通常情况下、线路阻抗相当低(50 Ω 至70 Ω)、这需要一个类似值的电阻器。 当处于逻辑高电平状态时、这会导致源极上出现严重的直流电流消耗、并需要强大的线路驱动器来提供电流。 当低阻抗电阻器拉至 GND 时、传输线路的 VOH 较低、从而降低接收器的抗噪性能。 此外、在传输线路上具有强下拉电阻可能会使信号的上升沿和下降沿失衡、导致下降沿快于上升沿、从而导致信号占空比失真"

    交流

    "交流端接(请参阅图13)具有分流端接的精确端接优势、但可降低直流电流消耗和波形失真的劣势。 在每次信号转换时、电容器充电至保持电阻器上零伏所需的电压电平。 在下一个输入转换到达期间、信号驱动电阻器的满值、直到电容器再次充电。"  

    这与 Clemens 发布的应用手册相同。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在打印完页面后也没看到