请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175537/lsf0102-inquiry-for-vref-level
器件型号:LSF0102主题中讨论的其他器件: TXS0102
大家好、TI 支持团队
我正在寻找电平转换器。
VREF A=1.8V、VREF B=3.0V
对于 LSF0102、Vref 电平如下图所示。
对于 TXS0102、Vcc 电平如下图所示。
是否应在指定的级别输入 LSF0102的 Vref 值?
无法应用 Vref B=3.0V?
谢谢。
此致、
mj