This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:查询 Vref 电平

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175537/lsf0102-inquiry-for-vref-level

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、TI 支持团队

我正在寻找电平转换器。

VREF A=1.8V、VREF B=3.0V

对于 LSF0102、Vref 电平如下图所示。

对于 TXS0102、Vcc 电平如下图所示。

是否应在指定的级别输入 LSF0102的 Vref 值?

无法应用 Vref B=3.0V?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值只是示例。

    LSF 支持0.95V 至5V 之间的所有电压