请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM567C 我已经设置了一个双音解码器来检测120kHz 和90kHz。
中心频率的外部分量的值是根据 f0=1.1/(R*C)公式计算的
测量自由运行频率不会得出预期结果。 @的 Δ Σ 引脚5编码器引脚6始终会导致120kHz 解码器的频率为105kHz、90kHz 解码器的频率为80kHz。
我在这里错过了什么?
此外、在数据表中、它指出最大自由运行频率介于100kHz 和500kHz 之间。 这取决于什么? 它将是100kHz
提前感谢您的支持
润滑脂