This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:中心频率不在预期范围内

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/598893/lm567c-center-frequency-is-not-in-the-expected-range

器件型号:LM567C

我已经设置了一个双音解码器来检测120kHz 和90kHz。

 中心频率的外部分量的值是根据 f0=1.1/(R*C)公式计算的

测量自由运行频率不会得出预期结果。 @的 Δ Σ 引脚5编码器引脚6始终会导致120kHz 解码器的频率为105kHz、90kHz 解码器的频率为80kHz。

我在这里错过了什么?

此外、在数据表中、它指出最大自由运行频率介于100kHz 和500kHz 之间。 这取决于什么? 它将是100kHz

提前感谢您的支持

润滑脂