Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74ABT16245A 主题中讨论的其他器件:SN74LVTH16245A
团队-
我的客户正在尝试确保 他们不会看到任何由 SN74LVTH16245A 和 SN74LVTH16245的 EMI 导致的可靠性问题。 这些器件的输入额定值为-.5V、但我的客户希望在输入上看到低于1uS 的最坏情况-3Vp 瞬态。 数据表提到只要不超过电流额定值、器件就能够承受。 我们希望找出输入阻抗、以便计算在这些瞬态期间消耗的电流、并确保不超过最大电流、您能否提供阻抗?
如果有任何问题、请告诉我。
谢谢、
阿尔茨