This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT16245A:输入阻抗问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599295/sn74abt16245a-input-impedance-question

器件型号:SN74ABT16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH16245A

团队-

我的客户正在尝试确保 他们不会看到任何由 SN74LVTH16245A 和 SN74LVTH16245的 EMI 导致的可靠性问题。 这些器件的输入额定值为-.5V、但我的客户希望在输入上看到低于1uS 的最坏情况-3Vp 瞬态。 数据表提到只要不超过电流额定值、器件就能够承受。 我们希望找出输入阻抗、以便计算在这些瞬态期间消耗的电流、并确保不超过最大电流、您能否提供阻抗?

如果有任何问题、请告诉我。

谢谢、

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入驱动至-0.5V 以下时、会在输入端接地时激活一个二极管、从而使电流从输入端拉出。 必须添加一个串联电阻器来限制电流。

    该器件的输入可处理高达50mA 的瞬态电流。 您是否有一个驱动此电流的器件可提供大于50mA 的电流?