请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在寻找用于 S/PDIF 的电平转换器、用于2.5V CMOS、反之亦然(2.5V CMOS 至 S/PDIF)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找用于 S/PDIF 的电平转换器、用于2.5V CMOS、反之亦然(2.5V CMOS 至 S/PDIF)。
您好、Waqas、
我相信这属于我们的音频组、尽管我不确定是哪一组是当今的音频组。 下面是通过搜索我们的网站找到的器件列表(使用 Google -我没有使用搜索引擎找到任何器件)
如果您不需要这些部件、您可以尝试联系拥有这些部件的人员、或者明天我上班时告诉我、我可以查看这些部件。