This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议:S/PDIF 电平转换到2.5V CMOS

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596685/recommendation-s-pdif-level-shifting-to-from-2-5v-cmos

您好!

我正在寻找用于 S/PDIF 的电平转换器、用于2.5V CMOS、反之亦然(2.5V CMOS 至 S/PDIF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waqas、

    我相信这属于我们的音频组、尽管我不确定是哪一组是当今的音频组。  下面是通过搜索我们的网站找到的器件列表(使用 Google -我没有使用搜索引擎找到任何器件)

    SPDIF 收发器产品

    如果您不需要这些部件、您可以尝试联系拥有这些部件的人员、或者明天我上班时告诉我、我可以查看这些部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答! 我向音频组查询、结果发现他们没有任何此功能。 电平转换器产品系列中的任何器件都可以满足这些电压电平吗?

    如果不是、我想我必须尝试运算放大器实现或其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 S/PDIF 标准、但当我搜索它时、信号看起来可能介于0.2V 和0.6V 之间(峰间差分信号)。 如果正确、我们没有任何东西可以解决它。 基准设置为0V、迟滞为~200mV 且输出为0V 至2.5V 的比较器可能是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys!