This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:我可以使用 TXB0108进行电平转换(1.8V 至3.3V) SPI、CAN 接口、音频、RGB LCD、中断信号和 UART 吗?

Guru**** 2531590 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597268/txb0108-can-i-use-txb0108-to-level-shift-1-8v-to-3-3v-spi-can-interface-audio-rgb-lcd-interrupt-signals-and-uart

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

您好!

我是否可以使用 TXB0108进行电平转换 SPI、CAN 接口、音频、RGB LCD、中断信号(全部为1.8V 至3.3V) 和 UART (1.8V 至5V) ?

对于 I2C、我计划使用 TXS0108E。

如果无法使用这些接口、请为每个接口推荐备用接口。

此致、

Shanu V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个实际的 CAN 总线并不真正使用逻辑电平;这些信号是否用于通过 CAN 总线收发器?

    "音频"是什么意思? TXB 无法转换模拟信号;我想您的意思是 I²S。

    其中许多信号是单向的、这意味着您可以改用单向或方向控制转换器。 但预算外资源将与所有这些资源一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    "CAN"表示 SPI 信号传输到 CAN 控制器、"Audio"表示 I2S 信号。
    我读过 ti 对其他人的回复、说 TXB 只能驱动20uA、他们建议使用 SN74系列。
    一些中断信号具有内部上拉电阻。 那么、我可以使用 TXB 来实现这一目的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有弱输出、以允许双向信号(输出必须允许由另一个器件过驱)。

    据我所见、您的信号都不是双向的、因此您可以使用 方向控制转换器。 您有多少条信号线? 是否有频率要求?