请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件: TXS0108E
您好!
我是否可以使用 TXB0108进行电平转换 SPI、CAN 接口、音频、RGB LCD、中断信号(全部为1.8V 至3.3V) 和 UART (1.8V 至5V) ?
对于 I2C、我计划使用 TXS0108E。
如果无法使用这些接口、请为每个接口推荐备用接口。
此致、
Shanu V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.