请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHCT1G08 您好!
在我的客户设计中、必须通过电阻器将1G08的输出持续上拉至12V。 该器件由5V 电源供电、因此钳位电流将限制为大约14mA、远低于绝对最大额定值。 我想知道这种情况是否有风险? 如果是、电阻值越高?
谢谢、
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的客户设计中、必须通过电阻器将1G08的输出持续上拉至12V。 该器件由5V 电源供电、因此钳位电流将限制为大约14mA、远低于绝对最大额定值。 我想知道这种情况是否有风险? 如果是、电阻值越高?
谢谢、
John
脚注2指出:
如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出电压额定值。
但是、任何高于 VCC 的输出电压都超出了建议的工作条件、从理论上讲、这意味着不能保证正常工作。
在实践中、这不会直接影响与门本身、但随着时间的推移、14mA 电流可能会使 ESD 保护二极管过热。 此外、如果5V 电源无法吸收14mA 电流、它可能会上升到更高的电压、并破坏连接到它的所有元件。
为 µA 二极管、我会将电流限制在较小的值、即100 μ A 左右。 为了确保电流不会影响5V 电源、请在5V 和接地之间添加适当的电阻器。