This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G08:是否存在通过510 Ω 电阻器将输出持续上拉至12V 的风险?

Guru**** 2555180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597142/sn74ahct1g08-is-there-any-risk-to-pull-up-the-output-to-12v-continuously-through-a-510-ohm-resistor

器件型号:SN74AHCT1G08

您好!

在我的客户设计中、必须通过电阻器将1G08的输出持续上拉至12V。 该器件由5V 电源供电、因此钳位电流将限制为大约14mA、远低于绝对最大额定值。 我想知道这种情况是否有风险? 如果是、电阻值越高?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注2指出:

    如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出电压额定值。

    但是、任何高于 VCC 的输出电压都超出了建议的工作条件、从理论上讲、这意味着不能保证正常工作。

    在实践中、这不会直接影响与门本身、但随着时间的推移、14mA 电流可能会使 ESD 保护二极管过热。 此外、如果5V 电源无法吸收14mA 电流、它可能会上升到更高的电压、并破坏连接到它的所有元件。

    为 µA 二极管、我会将电流限制在较小的值、即100 μ A 左右。 为了确保电流不会影响5V 电源、请在5V 和接地之间添加适当的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还有一个问题。 客户告知我、100uA 是不可能的。 如果确认已调节5V 电源、您认为10mA (钳位电流)是否安全? 这种钳位电流是否有可能触发闩锁效应?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值内不会发生闩锁。

    我不知道10mA 的持续电流有何影响。 (我怀疑这是 TI 测试的结果。)

    我想客户没有足够的空间/资金来使用与非门和 MOSFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出引脚上的电压将被钳位至~5.7V (Vcc +钳位二极管电压)。 从器件的角度来看、您只需施加5.7V 电压、电流为10mA、因此您可以将其无限期保持下去。 功耗为~7mW、因此您预计温度会略有上升(约2C)、但对器件肯定不会造成任何危险。

    只是在这里好奇-但他们在做什么需要与门的输出始终连接到12V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出引脚上的电压将被钳位至~5.7V (Vcc +钳位二极管电压)。

    根据5V 电源电压(SZZA008)下数字集成电路的输入和输出特性、输出晶体管接收所有电流;钳位二极管在大约25mA 的电压下开始导电:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。
    这不是由于空间或资金的限制。 这是由于在现场应用中错误地插入了电路板。 ckt 位于系统的子卡上。 它旨在驱动主板上的光电耦合器。 只要卡组装正确、就没有问题、因为光耦合器上拉至5V (这是他们不能使用极高电阻的原因)、而卡可能被错误地插入错误的插槽中、 在这种情况下、1G08的输出将上拉至12V。 它们不要求器件正常工作、但不会损坏。

    此致、
    John