https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627884/txs02612-sdio-signal-issue
器件型号:TXS02612主题中讨论的其他器件: TS3A27518E
dears, 使用此 TXS02612时出现 SDIO 信号问题。 我的简单 DMAIC 报告附在这里。 此外,还提供了 Sch。 在我的设计中。 SD 卡用于将第一级中的2个 SD 卡端口拆分为两个。 然后在2级中使用第二个 TXS02612来生成另一个2 SD 卡。 它们由同一个 VCC3V3提供。
但我发现,当信号从端口 B 传输到端口 A 时 ,会降低0.8V 。 我分析 过它不是由电源序列或 设计引起的。
如果您可以下载文件,我的总结:
1、 使能 SEL 引脚 和设计 是正确的, 因为我们可以看到从 A 到 B0的信号。
2,电源序列不是原因, 因为 我只 使用了 TXS02612, 并将 VCCA VCCB SEL、data1A data1B0导联。 序列和数据方向 可由手动控制 。
3,从 B0到 A 的信号,无问题。 使用信号发生器。
您能否帮助确认是否存在我遗漏的错误。