This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:SDIO 信号问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627884/txs02612-sdio-signal-issue

器件型号:TXS02612
主题中讨论的其他器件: TS3A27518E

dears, 使用此 TXS02612时出现 SDIO 信号问题。  我的简单 DMAIC 报告附在这里。 此外,还提供了 Sch。  在我的设计中。 SD 卡用于将第一级中的2个 SD 卡端口拆分为两个。  然后在2级中使用第二个 TXS02612来生成另一个2 SD 卡。  它们由同一个 VCC3V3提供。  

但我发现,当信号从端口 B 传输到端口 A 时 ,会降低0.8V 。  我分析  过它不是由电源序列或 设计引起的。  

如果您可以下载文件,我的总结:

1、 使能 SEL 引脚 和设计 是正确的, 因为我们可以看到从 A 到 B0的信号。

2,电源序列不是原因, 因为 我只 使用了 TXS02612, 并将 VCCA VCCB SEL、data1A data1B0导联。 序列和数据方向 可由手动控制 。

3,从 B0到 A 的信号,无问题。  使用信号发生器。  

您能否帮助确认是否存在我遗漏的错误。  

thankse2e.ti.com/.../TXS02612-SD-Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已要求我们的翻译专家查看此问题。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier
    是否有任何更新~~我真的需要您的帮助。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些问题/说明、我很乐意为您提供帮助。  
    另一方面、我不清楚到底是什么原因导致了这种情况、但我需要进一步研究。

    1.您是否发现所有器件或仅一个器件都是如此?

    2.当您尝试将数据从 B 发送到 A 时、器件 A 侧的输出端是否存在任何负载(负载电流)?

    3.基准电源是否会被拉低?

    4.您是否尝试使用较低频率的数据速率来查看结果是否具有较小的衰减?
    例如、如果您尝试1Mbps 信号、这是否具有相同的0.7V 压降?  

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    感谢您的回复。  我在这里回答、 您能否使用 TXS02612在实验室中重新进行实验? 我认为 如果你有时间,很容易做到。  您能在我的个人资料中看到我的电子邮件吗?是否可以通过电子邮件与您联系?  谢谢。

    1.您是否发现所有器件或仅一个器件都是如此?

     ------ 我所有的 PCBA 都有相同的问题, 为了确定问题所在,我已经向 TI 上海 FAE 申请了20件 TXS02612。  已挂载其中一些, 问题仍然存在。  

    我的 SD 控制器是 USB82642AM,但我尝试了其他控制器 , 我认为控制器不是原因。  

    2.当您尝试将数据从 B 发送到 A 时、器件 A 侧的输出端是否存在任何负载(负载电流)?

    ---- 我的报告的最后一页中有一项测试 。 我只焊接 IC 上的一些引线, IC 不在 PCB 上, 我只是焊接了 VCCA VCCB0、DATA1A、DATA1B、GND、EPAD。 使用一些导联。  为 VCCA VCCB 提供3.3V 电压

    您可以在我的报告中看到 pictrue。  但电压为0.7V,不同于输入到输出。  

    3.基准电源是否会被拉低?

    ---- 否。 在最后一个问题2中,我说了一种情况 ,

    4.您是否尝试使用较低频率的数据速率来查看结果是否具有较小的衰减?

    ------ 我尝试了信号发生器的150kHz 频率。  这个问题仍然存在。( 0.7V) 甚至更多,我尝试了 VCCA,B =2.5 VCCA,B=1.8 ,电压不同 ,但它不是0.7V。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我将订购此器件的样片以供我们评估。 这需要几天的时间才能获得样片、然后我们才能在工作台上进行评估。

    我还将与其他几位联系人合作、看看他们以前是否看到过此问题。  

    请让我们再多花几天时间来了解这一点、我们应该在星期三之前给您回复、并提供后续信息、我们希望在数周结束前收到样片进行评估

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王,

    感谢你的答复。
    我正在讨论这份报告,我想作一些澄清。

    为什么在 Vcca/B0和 B1上以3.3V 电压运行时不需要转换时使用此器件?
    您是否遵循数据表中提到的电源序列?
    您是否在 IO 线路上填充了我在原理图上看到的10k 上拉电阻器? 转换器内部 IO 线路两侧都有上拉电阻、因此无需额外的上拉电阻。 它们会创建并联电阻网络、并将加载 SD 卡。 它是否也填充在 B 侧?
    测量输出时的探头电容是多少? TXS 对容性负载很敏感、因为上升时间取决于 CL 和内部上拉电阻器的 RC 时间常数。
    您能否尝试以非常低的频率(例如100Hz 或1kHz)进行测试?

    最后,数据表将 VOH 保证为0.67*Vccb,对于3.3Vcc,该值计算为2.2V。 目前、它为2.7V (实际上、最终值略高于示波器快照上看到的值)。

    如果不需要转换,我还建议将其替换为6通道2:1多路复用器。
    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page
    为了实现良好的信号完整性、需要更高的带宽和低导通电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ShreyasRao, Michael

    谢谢。  

    是的,在我的应用中不需要电压转换。  当时,我有两个选择 :TXS02612和 TS3A27518E ,它们应用于 SDIO。 但 CP 似乎低于 TS3A27518E

     此外,通过数据表,我认为内部结构 相似。 因此我选择了 TXS02612。  

    关于  电源序列,我在 报告第5页的设置中尝试了作为数据表 。  没有不同的。  

    关于上拉,在我的主板中,无论是否安装了上拉,都没有不同的。  更多功能。  在报告第5页 ,设置中没有电阻器或板,只有一 个 TXS02612。  

    我的探头是 TEK P6139A,500MHz,8.0pf, 示波器是 TDS3014C。  我尝试使用信号发生器的150kHz 频率 ,只 使用 TXS02612,无电路板。  

      根据数据表中所述的 VOH = 0.67*Vccb,我的问题  已涵盖, 我可以选择 TS3A27518E。   但 没有说明它不适合 TXS02612中的 VCCA=VCCB。 这个问题的根本原因是什么?   TS3A27518E 是否存在风险 ?  

    关于此技术问题,最好解决 它 。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao

    我更新了不同频率的测试。 随附。  我们可以看到 低频带<= 5MHZ,仅失真,无压降。  

    和, 信号输出 在 A 到 B 或 B0到 A 之间是不同的。   但是在高频带中 ,A 到 B0 和 B0到 A 都是问题.e2e.ti.com/.../TXS02612--signal-test-on-different-frequency-.pdf

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王,

    似乎有两个问题:
    1) 1)以较高频率运行会导致压降
    2) 2)以较低频率运行时没有压降、但 A 到 B 和 B 到 A 的行为不同

    对我来说、它指向电容负载。 随着频率的增加,RC 充电时间不足以达到更高(最高)的电压。
    A 到 B 上的负载高于 B 到 A
    降低频率并降低容性负载。 将非常短的导线/迹线连接到器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michael,Shreyas
    是的,电容负载可能导致信号问题。 但它只会影响上升时间,对于信号的稳定部分,它是相同的。 这一次,我们在信号上升后有稳定的信号。 RC 充电赢得、t 影响信号的最终振幅,因为我们可以看到充电在稳定之前完成。 而在 PCB 中,它比迹线中的实验短。

    您的评估板上是否有结果?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在10MHz 时、您只能看到一小部分 RC 充电时间。 它似乎是信号的平坦或稳定部分,但却不是。 它一直在尝试达到最终状态,但由于被立即拉至低电平而无法达到最终状态。
    考虑信号的 dv/dt、对于非常小的时间变化、电压变化非常小、可以认为是平坦的或可忽略的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ShreyasRao

    谢谢。 但在10MHz 测试波形上, 我们可以看到过冲。 然后在2.88V 阻尼下保持稳定 ,与原始信号 A0相比 ,它也是阻尼,因此我认为它是平坦的。

    在我的设置中,DATA0 DATB0的长度不超过2cm,您可以在 PIC 中检查。  IC 周围没有其他组件。  附加电容 Cp 在哪里? CP 很小。 也许吧。  我n`t 2cm 迹线上的发射对信号电压的影响很大。  它仅影响上升时间。  我在屏蔽数据线中进行了测试。  

    您能否帮助指派人员测试一个样片 TXS02612?  结果是否不同?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王,

    我在这里仿真了 IBIS 模型、如附件所示。 A 至 B0和 A 至 B1显示了容性负载、但 B 至 A 未显示类似的行为。
    快照显示了在5欧姆 R 和10pF 负载、1MHz 频率下完成的仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的附件显示了10MHz 频率下的相同 IO 行为,请注意 IO 通道上无法达到3.3V 的完整范围的负载效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas

    谢谢你,现在对我来说已经很清楚了!! 但这5欧姆10pF 来自哪里? 您可以看到在我的仿真中,没有 PCB,没有组件,只有 TXS02612,甚至更多,焊接线很短。

    在我的模拟设置中,B0为浮动。

    非常感谢~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:如果您查看器件的数据表、则 A 端口的 CIO 最大值为7.5pf、B 端口的 CIO 最大值为10pF。
    电线还会增加分布式电容负载、无论负载多么短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRa、

    我是为这位客户提供支持的 FAE。

    在这种情况下、如果需要10M、如果新的电平位移可以具有宽输入高电平/低电平范围、我们是否可以在 TX02612之后添加另一个高速电平位移以重新调整波形?

    如果可能、您可以为此案例推荐器件吗?

    此致

    张夏