This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:背板接口信号调节+电压电平转换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/628389/txs0104e-backplane-interface-signal-conditioning-voltage-level-translation

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: LSF0204LSF0102

您好!

我们有一个4插槽 CPCI 背板。

背板接口包含以下信号:

1:2个插槽之间的 USB2.0 HS 接口-由于2个插槽之间的布线长度接近18英寸、因此计划使用 TUSB211IRWBR 作为背板连接器端子卡中的中继器  

2. 2个插槽之间的 I2C 接口-计划使用 TXS0104EPWR 进行信号调节以及背板连接器端子卡中的电压转换  这些信号还需要 在2个插槽之间进行3.3V 至5V 电平转换。

3、 子卡中的 TXS0104EPWR 器件发出的其他稳定 I/O 信号大部分时间都将保持高电平或低电平(复位或 Power_Enable 或 LED_Enable)。 这些信号还需要在2个插槽之间进行3.3V 至5V 电平转换。

请注意、所有接口几乎都是点对点接口。 请告诉我所选的部件是否适合背板应用。 期待您在这方面提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已通知相应的应用专家。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.由于我们的团队(支持 TXS 器件的团队)在该领域没有专业知识、我无法确认您为 USB 接口器件选择了正确的器件。 对于该部分、我建议您再做一个帖子、并将该特定器件型号作为标题。 如果您这样做、您将直接与该特定器件的产品专家联系。

    2、TXS0104E 将是 I2C 应用的理想器件、能够准确转换您所需的内容。

    同样、TXS0104E 也适用于此应用、可从3.3V 转换为5V。 请注意、器件的驱动强度限制约为20uA、因此如果您还需要缓冲功能、这可能不是您的解决方案的理想选择、并且您可能需要另一个器件、尤其是当布线长度较长且需要驱动强度来克服寄生电容时。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys Maier、感谢您转发给相关团队。

    尊敬的 Michael:
    首先、感谢您的回答。
    我知道 TXS0104E 可用于电平转换。

    但仍不清楚 TXS0104E 是否适用于 I2C 和其他推挽信号的背板信号调节应用。
    PCB 中的端点布线长度总共应达到18英寸(子板和背板均整合在一起)。

    还提供了有关如何将驱动强度与缓冲应用相关联的建议。 请提供建议。

    请推荐合适的器件、该器件可帮助进行电平转换以及信号调节/缓冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:
    等待您的支持。 请提供指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TXS 可用于此应用、但输出驱动受内部上拉电流限制为20uA。 因此、考虑到布线上的寄生电容、您的线路将非常缓慢地驱动。

    由于两条线路上将存在相当大的电容、因此最好考虑使用 LSF0102或 LSF0204。
    这些器件没有集成内部上拉电阻器、因此您可以调整输出上的上拉电阻器的大小、以便能够以更大的电流驱动高线路。 可能需要更高的电流驱动、以确保由于线路电容而快速上拉线路。

    最后、它取决于在缓慢上升信号方面您可以在线路上承受的值、因为如果您进行向上转换、线路将被 RC 值上拉。

    最棒的
    Michael