请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E 主题中讨论的其他器件: LSF0204、 LSF0102
您好!
我们有一个4插槽 CPCI 背板。
背板接口包含以下信号:
1:2个插槽之间的 USB2.0 HS 接口-由于2个插槽之间的布线长度接近18英寸、因此计划使用 TUSB211IRWBR 作为背板连接器端子卡中的中继器
2. 2个插槽之间的 I2C 接口-计划使用 TXS0104EPWR 进行信号调节以及背板连接器端子卡中的电压转换 这些信号还需要 在2个插槽之间进行3.3V 至5V 电平转换。
3、 子卡中的 TXS0104EPWR 器件发出的其他稳定 I/O 信号大部分时间都将保持高电平或低电平(复位或 Power_Enable 或 LED_Enable)。 这些信号还需要在2个插槽之间进行3.3V 至5V 电平转换。
请注意、所有接口几乎都是点对点接口。 请告诉我所选的部件是否适合背板应用。 期待您在这方面提出建议。