请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 主题中讨论的其他器件:LSF0108、 LSF0204、 TXB0108
我使用 TXS010x 器件在2.5V 和3.3V 之间进行电平转换、并且我看到一些信号失真。
下面是电平转换器原理图。
在下面的波形中、底部迹线是 L 侧、它被驱动为推挽至2.5V、顶部迹线是 H 侧且悬空。 H 用于监控 L 侧、但电压为3.3V。
H 侧也会进入运算放大器的输入端、但负载应尽可能小。
我们需要这是双向的、因为这些信号是 GPIO 信号。
这是预期的吗?