This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:开路波形失真

Guru**** 2537960 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0204, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629058/txs0108e-open-side-waveform-distorted

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108LSF0204TXB0108

我使用 TXS010x 器件在2.5V 和3.3V 之间进行电平转换、并且我看到一些信号失真。

下面是电平转换器原理图。

在下面的波形中、底部迹线是 L 侧、它被驱动为推挽至2.5V、顶部迹线是 H 侧且悬空。 H 用于监控 L 侧、但电压为3.3V。

H 侧也会进入运算放大器的输入端、但负载应尽可能小。

我们需要这是双向的、因为这些信号是 GPIO 信号。

这是预期的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我们将在本星期一进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我看不到您提到的波形-您能否重新上传图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重试:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢示波器屏幕截图、这实际上回答了很多问题。

    看起来输入上升速度比一次性触发(~30ns)慢、这会导致输出再次下降。 如果可以提高输入边沿速率、则问题应该会消失。 如果您可以获得该边缘的特写范围截图、您可能会直接看到该问题。

    从示波器屏幕截图中可以看到、我估计输出充电时间约为0.2us、这意味着(使用我们的内置10k 电阻器并假设完美的 RC 时间常数)输出电容约为20pF、听起来适用于输出+示波器探针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入上升时间(底部迹线)约为20ns、输入下降时间约为15ns。

    这些特定的信号在我的控制下、因此我可能能够加快它们的速度、但我将 TXS 用于其他外部信号、因此我没有真正的控制。

    您能否推荐一个替代器件系列、因为振铃会导致我们的分析工具出现一些问题、该系列更有可能保持单调性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF 系列转换器(LSF0204、LSF0108等)缺少导致问题的一次性转换器、因此这是我的第一个建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再看一下这个、我实际上会推荐 TXB 系列-只要负载很轻并且驱动器可以处理~3mA、那么它将比 LSF 或 TXS 具有更好的信号完整性。

    TXB0108
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我不能替换系统中的所有电平转换器、因为有些电平转换器用于 I2C、但我将替换不是漏极开路的电平转换器、看看情况如何。

    BR、

    Steve