This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:I2C 应用

Guru**** 2588555 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595274/txs0102-i2c-application

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TCA9406

您好!

客户希望将 TXS0102用于以400kHz 运行的 I2C 数据和 CLK 应用。(从1.8V 到3.3V) 由于 I2C 需要外部上拉电阻器、这应该是一个开漏应用。  根据该规范、我们可以为漏极开路应用实现2Mbps、因此400kHz 应通过我们的支持、对吧?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 对 TXS 工作正常。 (请 kΩ、它有内部10k Ω 上拉电阻器、并且不需要外部上拉电阻器、并且它的上升沿加速器使得上拉电阻器的确切值不重要。)

    I²C 版的 μ…选择指南(SSZC003)列出了 TXS0102、但现在 TI 似乎希望销售更昂贵的 TCA9406 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢! 因此、客户不需要在 SDA/SCL 上添加外部上拉电阻、因为我们已经有内部上拉电阻器? 这是否意味着无论推挽或开漏应用如何、客户都不需要外部上拉?

    谢谢!

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安东尼、

    是的、TXS 系列转换器不需要外部上拉电阻。