Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595274/txs0102-i2c-application
器件型号:TXS0102主题中讨论的其他器件: TCA9406
您好!
客户希望将 TXS0102用于以400kHz 运行的 I2C 数据和 CLK 应用。(从1.8V 到3.3V) 由于 I2C 需要外部上拉电阻器、这应该是一个开漏应用。 根据该规范、我们可以为漏极开路应用实现2Mbps、因此400kHz 应通过我们的支持、对吧?
谢谢!
安东尼