请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 根据数据表、VCCA 应<= VCCB。 然而、一个最近设计的电路板包含 VCCA=3.3V 和 VCCC=1.8V。
问题1. 在将 VCCB 和 B 侧总线连接到1.8V 信号时、将 VCCA 和 A 侧总线连接到3.3V 信号有何影响?
问题2. B 侧是否有可能遇到高于1.8V 的电压电平?
问题3. 除了将 VCCA 和侧总线信号从3.3V 降低到1.8V 或更低之外、鉴于现有的1.8V 信号不能耐受3.3V 电压、您还可以建议在适当的工作条件下测试电平转换器的功能?
此致