This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCA=3.3V 和 VCCB=1.8V 运行的后果

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594890/txs0108e-ramifications-of-operating-vcca-3-3v-and-vccb-1-8v

器件型号:TXS0108E

根据数据表、VCCA 应<= VCCB。 然而、一个最近设计的电路板包含 VCCA=3.3V 和 VCCC=1.8V。

问题1. 在将 VCCB 和 B 侧总线连接到1.8V 信号时、将 VCCA 和 A 侧总线连接到3.3V 信号有何影响?

问题2. B 侧是否有可能遇到高于1.8V 的电压电平?

问题3. 除了将 VCCA 和侧总线信号从3.3V 降低到1.8V 或更低之外、鉴于现有的1.8V 信号不能耐受3.3V 电压、您还可以建议在适当的工作条件下测试电平转换器的功能?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已通知相关的应用工程师、他们将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然数据表未明确说明如果 VCCA > VCCB、器件将发生什么情况、但器件将无法正常运行。
    器件将无法按预期双向转换。

    建议重新设计、以使该器件正常工作。
    我不会推荐任何临时解决方案、需要进行完整的修复。

    最棒的
    Michael