This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:数据表中有多个问题

Guru**** 2596325 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN74AHC595, TPIC6C595, SN74LV595A, CD74ACT164, CD74ACT299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/594689/sn74hc595-several-question-from-datasheet

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件: SN74AHC595TPIC6C595SN74LV595ACD74ACT164CD74ACT299

您好!

我正在考虑将 TI 的 SN74HC595用于我的新应用、当我看到下面的 SN74HC595数据表时、有一些问题。

以下文本表示 SNx4HC595使用低驱动 CMOS 器件、因此过冲或下冲不会导致振铃问题? 我是对的吗?

对于以下情况、每个端口的最大拉电流(驱动)为35mA、在 VCC 5V 条件下的总电流为70mA。
在 VCC 3.3V 条件下怎么样?
TI 是否建议使用灌电流? 如果使用没有问题、请告诉我灌电流的电流限制。  

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC 逻辑系列的输出驱动器比其他 CMOS 系列中的驱动器弱、这意味着振铃也更低。

    但是、AHC 系列的速度更快、驱动强度稍高、并且能够以更低的振铃实现这一点(请参阅 AHC 设计人员指南(SCLA013)的第3/4页):

    它还指定了3.3V 的输出电流(请参阅数据表中的 VOL 规格)。 因此、请考虑改用 SN74AHC595。

    CMOS 器件通常具有对称的驱动强度、即拉电流和灌电流具有相同的限制。

    数据表中引用的35mA/70mA 值是绝对最大额定值;它们还不会对器件造成永久损坏、但无法保证器件正常运行。 您应保持在建议的工作条件内。

    如果您希望在3.3V 时使用超过4mA 的电流、则需要使用另一个逻辑系列。 LVC 中不存在595、因此您必须使用某些 电源逻辑 器件(例如 TPIC6C595)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 下面是其他问题。

    1.您能否推荐与 SN74HC595具有相同控制类型的器件以及具有更高驱动电流的3.3V 输入(包括控制线)和 VCC (3.3V 或5V)?

    答:现在使用的是5mA ~ 20mA 各种驱动电流。

    2、AC/ACT 系列没有相同规格的移位寄存器? 我提出这一问题是因为由于更高的驱动电流、AC/ACT 系列非常适合。

    3、对于 HC/HCT、AC/ACT 系列、是否可以按照下图设计 VCC=5V、3.3V 输入(包括控制线)、5V 输出? 如果是、什么是驱动电流?

        我之所以提出这个问题、是因为我不确定是否可以将其用作电平转换器、如下面的图2。 我在数据表中找不到"澄清资料"说明。

    4、对于 TPIC6C595、建议的 VCC 为4.5V 至5.5V、因此恐怕无法将其用于 VCC 3.3V。 请再次检查。

    (对于5V、驱动电流不是那么高。)

    5、HC/HCT 系列没有提到 VCC=3.3V 时的 IOH、这意味着 TI 不保证在这种情况下具有恒定电流?

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您实际需要多少驱动电流? 如果电流不超过8mA、则可以使用 SN74LV595A。

    交流(T)移位寄存器

    具有 TTL 兼容输入(HCT、ACT)的器件只能在5V 下运行、并且可以使用3.3V 输入信号。

    TPIC 器件需要5V 输入信号。

    5.未指定3.3V 时,请使用为下一个较低电压指定的值(此处为2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我已经提到过、我需要为各种型号提供5mA ~ 20mA 的电流。 对于超过8mA 的情况、请推荐使用。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要5mA 还是20mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从5mA 到20mA 的电流应用于许多其他项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    若要获得大于8mA 的电流、请并行使用多个输出。 或 CD74ACT164或 CD74ACT299等器件、您可以使用不同的逻辑。