This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:LMC567在输入上使用脉冲序列运行

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567, LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/593260/lmc567-lmc567-operation-with-pulse-train-at-input

器件型号:LMC567
主题中讨论的其他器件: LM567C

我正在尝试在使用 LMC567的应用中制作一个2音解码器

它是低频:但信号是 一个从逻辑电路输出的3.3V 脉冲序列。

   LMC567的输入引脚3上的脉冲通常具有1200Hz 的频谱成分。 我 没有输入耦合电容器。 在  我的估计值中、任一组件的振幅大约为1.4V rms

但在某些情况下、输入的主要频谱内容将是400Hz。

因此、我将 VCO 配置为400Hz、以便在大多数情况下输出电平为高电平。

当输入脉冲具有400Hz 的非常强的频谱含量时、它应该变为低电平。

但我没有看到。 输出状态不变。 我从输入端的频谱中知道我确实具有120Hz 或400Hz。

我怀疑 芯片可能不适合在具有  广泛频率范围的脉冲输入下工作。

我能否通过扫描400Hz 至1220Hz 的信号来应用正弦波来测试音频解码器的运行、例如?

请参阅  ppt slide.e2e.ti.com/.../ti_5F00_lmc567sch.pptx 中粘贴的原理图

现在的问题是:IC 是否在 这些输入 信号 和值条件下工作?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀!
    我刚才发送的关于 LMC567的帖子中有拼写错误
    1:我键入"120Hz 或400Hz"、当然应为"1200Hz 或400Hz"
    #2最后一行有“400Hz 到1220Hz”……应该读为“400Hz 到1200Hz”,尽管这里不会因拼写错误引起混淆。
    抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Robin! 没问题、感谢您的消息! 伊凡将查看此信息、并尽快返回到您的网站。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    在 网上搜索任何应用程序特定信息时、我们很高兴遇到了旧旧版本- Signetics 器件型号和相关说明。 有趣,这个部分已经有多长时间了…

    我从各种文件中的文章中得出结论, 认为这种意见有偏见。 这肯定不会受到输入源的影响。

    因此、我无法将我的上一级连接到 LMC567的输入引脚、它是一个集电极开路光耦输出、上拉至3.3V

    现在、TI 已经拥有了这些信息、但还有其他电路会让人们相信您可以做到这一点。 例如、在一个振荡器中、输入 引脚接地。

    从上面的观察结果可以看出、输入引脚上肯定不能施加接地电位、 您是否同意?

    我最初确实有一个直流耦合电容器。

    因此、我必须选择 一个与上拉值和输入阻抗一致的值。

    要查看400Hz 至、RC 应在最高100Hz 时提供 HPF 截止频率

    因此、ReqCc>10ms

    在本例中、REQ= 7.5K

    因此 ,CC>1.33 μ F… 因此、我们可以使用2.2uF (钽电容器将会使用;而不是在这些频率下使用 X7R 电容器)

    现在我意识到它是一个小值(0.1uF)

    您是否同意需要此类直流耦合?

    Thx

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    今天早上、我将耦合电容器的值提高了10倍、这与 我的频率输入一致。

    我应用了慢 FM 格式的 Agilent 源。

    我的频谱分析仪也是50欧姆

    除此之外、在芯片输入引脚上、我看到了 Nada、zilch。 DC 电平几乎为0 (根据我对 LM567文档的最新审查、应该是如此)

    因此、出现了问题。

    在网上搜索时、我找到了一些网站、其中给出 了 LM567的计算展板

    这会产生非常不同的值。

    请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../LM567_5F00_NEW_5F00_VALUES.pptx

    在这里、我可以使用哪些真正的东西来使芯片正常工作、正如我在第一封电子邮件文本中所指出的那样?

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    很抱歉耽误你的回答。 我将查看此内容、并在明天上午向您提供详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Ivan

    令人尴尬的是 、一个简单的1.1/(RC)会导致这么多的算术错误。

    发布的网络计算器与 TI 修订后的公式 f=1.1/(R1C1)不匹配

    如果我选择(与原始值相同) 、则 R1=12400欧姆

    C1_.221uF

    您得到 f=403.22Hz

    它足够接近

    无法信任 Web 计算器

    无论如何、该电路似乎不能与我的原始值和具有1uF 去耦电容的原始电路配合使用。

    PL 检查 d/s 方程不正确的情况... 我将扫描输入并查看其锁定和用作"双音解码器"的位置

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊凡
    我重做了简单的数学计算。 那么、现在我的值是
    R1=12.4k
    C1_.22uF
    我使用什么都无关紧要。 主要问题是输入引脚似乎一直处于接近 GND 电位。 因此去耦电容器之后没有信号。 我将尝试另一个程序集并查看它的功能。
    如果您对 LMC567操作有任何见解、我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在是最新的
    我通过电子邮件发送的确切电路值最初为 r1=12.4k、c1=.22uF、c2=6.8U、c3=2C2
    事实证明、芯片无法获取直接耦合信号。 我损坏了第一个组件。
    在第2个汇编中、我在芯片输入引脚上获得信号。 我在引脚5处得到脉冲、在引脚6处得到斜坡。 输入在100Hz 至2kHz 范围内扫描、正弦振幅为1V
    当输入通过 VCO f=400Hz 时、我仍然不会改变逻辑的输出。
    如果我将输入设置为 VCO 频率的固定值、即使 PIN8的输出也不会从高电平变为低电平
    那么、现在这就是问题所在。
    我出了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    您还在吗?...

    此时、我卡在0

     我找不到任何线索来说明为什么 LMC567不会按照 d/s 的说明进行响应。

    我还可以通过其他方法来探索我的设计中缺少的内容吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    抱歉、您的帖子回复延迟。
    我想问您几个问题。 您使用的实际器件是什么? LMC567或 LM567C? 您正在查阅 SNOSBQ4E 或 SNOSBY1C 的文献是什么?
    如果您使用的是 LMC567、则应将振荡器中心频率设置为要感测的输入频率的两倍。 数据表的振荡器和时序组件部分提供了一些信息。
    输入必须与电容器耦合、输入引脚上不应存在直流分量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 LMC567
    哦、我看到了! 我是否在 d/s 中遗漏了此信息? 让我去看看我是否可以让它工作。 我必须告诉您、当 f=400Hz 对应于 R1和 C1的值时、当扫描频率从100Hz 到1kHz 时、我看不到任何响应。 如果在频率 LMC567处输出变为低电平的响应会对输入频率做出反应、我会注意到、并且可能会调整 R1/C1。 您知道扫描下为什么有响应? 与 BW 过窄相关的任何事情、扫描在窄范围内未达到任何频率。
    Thnx 很多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果芯片的 f=1/(2.8RtCt)、那么在广告中、我的电路将具有 VCO=130Hz、并且预计输入端将检测到65Hz。 不过、我确实在10Hz 下运行了1次扫描!...可能是 C2/C3将是非常大的值、因此更改输出的时间将非常长。 因此、扫描"时间"将起作用。 无论如何、您都给了我足够的时间来处理和找出使电路正常工作的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊凡
    最后是 Viktory。
    是的、电路工作正常。
    这是重要的扫掠时间。 如果400Hz 没有足够长的持续 C2/C3值、它将不会检测输入频率。 这是#1。 当然、VCO 必须处于每1/(2.8RtCt)的正确频率...所有其他都是错误的。
    Thnx 很多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    在我施加到电路实际输入信号之前、我需要澄清 d/s 中的一些令人困惑的项目

    我的输入是具有 PPM/PWM 特性的固定振幅3V 脉冲。 当然、这将与输入进行容性耦合。

    请参见 d/s 中随附的项目

    如何将此输入 绝对最小 p-p 解释为"2V"?

    然而、在其他地方、我们也有

    这意味着输入(rms)上的工作电压可低至10s mV

    然后,再往下

    在这里、我们可以看到输入可以一直上升到 Vcc (在我的例子中、它是3.3V)

    关于输入频率与 Fosc 的说法令人困惑

    此类型应为

    Fosc=2Finput

    您是否在(7)中看到了这种含义逆转?

    我需要尽快澄清最大输入电压! 我不能损坏任何其它组件...

    谢谢

    但我们几乎在那里使用了这个芯片的一种全新应用。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇:屏幕截图是空白的

    请参阅随附的 ppte2e.ti.com/.../data_5F00_sheet_5F00_excerpts.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊凡
    不用担心。 我不得不继续:考虑到最大输入似乎是非常清楚的 VCC/2 (pk-pk)、我施加了我的实际信号(PWM/PPM)、电路现在按预期正确响应。
    因此、请考虑结束此事。 它只能通过修改滤波器来实现。 非常棒的想法。