This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:支持 SPI 四路模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627998/lsf0108-spi-quad-mode-support

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF-EVM

您好!

我们需要6位电平转换 器来支持 AMD CPU (CL 约10pF/SPI @ 1.8V)和 SPI 闪存(W25Q256FV、CL 约30pF/SPI @ 3.3V)之间的四路模式 SPI。  在6个信号中、4个数据信号是双向的。  CLK 和 CS 信号是单向的。  需要支持的最大速度为66.6MHz。

LSF0108是否是适合这种情况的解决方案?  还是任何其他器件更受欢迎?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF0108将在此应用中工作、但需要仔细设计。 该器件需要尽可能靠近(物理上)高侧器件放置、以最大程度地减小走线电容(并提高速度)。 此外、线路上的所有驱动器都需要能够灌入~15mA 电流才能使其正常工作。

    我们将在接下来的两周(希望在本周结束之前)发布一个视频系列、详细介绍这方面的内容、我认为这将对您非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    关于您提到的15mA 灌电流能力、这是否意味着客户需要参阅"表4。 上拉电阻器值" 的说明。  您是否可以解释为什么此处建议使用15mA 而不是10mA 或3mA?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于速度要求、我建议使用15mA 电流。 66MHz 的频率将达到 LSF 功能的最顶端。 您是否看过我们的 LSF-EVM? http://www.ti.com/tool/LSF-EVM