请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627998/lsf0108-spi-quad-mode-support
器件型号:LSF0108主题中讨论的其他器件: LSF-EVM
您好!
我们需要6位电平转换 器来支持 AMD CPU (CL 约10pF/SPI @ 1.8V)和 SPI 闪存(W25Q256FV、CL 约30pF/SPI @ 3.3V)之间的四路模式 SPI。 在6个信号中、4个数据信号是双向的。 CLK 和 CS 信号是单向的。 需要支持的最大速度为66.6MHz。
LSF0108是否是适合这种情况的解决方案? 还是任何其他器件更受欢迎?
谢谢!
安东尼