Other Parts Discussed in Thread: TXB0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0304 大家好、
我的客户希望使用 TXB0304将19.2MHz 时钟(0.8Vpp)从 TCXO 转移到1.8Vpp 时钟,但1.8Vpp 时钟有一些抖动要求。
我们是否有数据说明当 TXB0304B 输出用作时钟缓冲器时、附加抖动会增加多少?
对于使用电平位移作为具有低附加抖动的时钟缓冲器的应用、我们有什么建议吗?
此致、
Dai Nick