This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:将 TXB0304B 用作时钟缓冲器时的抖动性能

Guru**** 2531660 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/627819/txb0304-the-jitter-performance-when-use-txb0304b-as-a-clock-buffer

器件型号:TXB0304

大家好、

  我的客户希望使用 TXB0304将19.2MHz 时钟(0.8Vpp)从 TCXO 转移到1.8Vpp 时钟,但1.8Vpp 时钟有一些抖动要求。

  我们是否有数据说明当 TXB0304B 输出用作时钟缓冲器时、附加抖动会增加多少?

  对于使用电平位移作为具有低附加抖动的时钟缓冲器的应用、我们有什么建议吗?

此致、

Dai Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    我已通知相应的应用专家-他应在早上(达拉斯时间)与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick,

    TXB0304的工作范围是0.9至3.6V,时钟信号的峰值为0.8V。 只要达到输入电平,它就应该与 TXB 一起工作。
    需要注意的另一个方面是电路板上的电容负载。 由于这是一种低电压运行、因此可实现的最大频率限制为30pF 的负载。 我们没有适用于此器件的任何抖动特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

     感谢您的反馈。

      您认为我们可以收集一些有关附加抖动性能的数据吗?

      对于此应用、您有什么建议吗?

    此致、

    Dai Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nick,

    我担心在20Mhz 时在边界运行的器件的性能。