This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:了解 I/O 和 Vin 电压的限制

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/593065/sn74lvc1g66-understanding-limits-of-i-o-and-vin-voltage

器件型号:SN74LVC1G66

您好!

我的客户采用 SN74LVC1G66。 原理图如下所示。 则 VIO 比 VCC 高0.7V。 但 SN74LVC1G66数据表显示 VIO 应低于 VCC。 由于 NXP 74LVC1G66与 SN74LVC1G66引脚兼容、但74LVC1G66数据表仅显示 VIO 满足1.6V 至5.5V 的要求、且没有低于 VCC 的要求。 请帮助确认以下应用程序是否适用于 SN74LVC1G66。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nexperia 74LVC1G66数据表没有名为"VIO"的值。 1.65V 最小值用于 VCC。 VI 规格适用于 E (控制)输入。 开关引脚(Y、Z)受 VSW 限制、VSW 不得超过 VCC

    因此、SN74LVC1G66和74LVC1G66具有完全相同的限制。

    该电路的用途是什么? 为什么开关电压必须高于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、克莱明
    感谢您的反馈! 因此开关引脚不得超过 VCC。 但控制输入可能高于输入、对吧?
    我将与客户核实此电路的用途和反馈。
    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要快速回答您的最后一个问题、是的、控制输入引脚可能高于 VCC、但对于该解决方案、仍限制为6.5V:

    但您会注意到、它不像 VIO 那样连接到 VCC。

    谢谢、

    Loie