Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G66 您好!
我的客户采用 SN74LVC1G66。 原理图如下所示。 则 VIO 比 VCC 高0.7V。 但 SN74LVC1G66数据表显示 VIO 应低于 VCC。 由于 NXP 74LVC1G66与 SN74LVC1G66引脚兼容、但74LVC1G66数据表仅显示 VIO 满足1.6V 至5.5V 的要求、且没有低于 VCC 的要求。 请帮助确认以下应用程序是否适用于 SN74LVC1G66。 谢谢!