This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102:在上电期间是否需要 OE 接地

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/593355/txb0102-txb0102-is-oe-needed-to-connected-to-ground-during-powering-up

器件型号:TXB0102

大家好、团队:

我的客户希望使用 TXB0102进行3.3V 至5V 电平转换。 通过阅读数据表、我们强烈建议确保 OE 引脚在上电期间接地。 客户不想使用额外的 GPIO 来控制 OE 引脚。 如果我们在系统上电期间仅将 OE 连接到 Vcca、那么输出端会出现什么泄漏或风险?

我们始终将 OE 引脚直接连接到 Vcca 是否安全?

感谢您的提示帮助

纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在电源电压仍低于最小值(在推荐的工作条件下)时启用转换器、则不保证正确运行。 这意味着输出值可能是错误的、或者输出随机切换(因为某些内部电压超过了某个阈值)。

    突出显示的文本表示目的是"确保高阻抗状态";如果您不关心器件在上电期间将输出驱动至某些(可能是错误的)电压、则无需将 OE 保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens:

    感谢您的提示帮助。

    是的、我们不关心上电期间输出端可能存在的错误电压电平。 只需确保在加电期间输出电压电平不会高于 Vcc。 这是否得到保证?

    非常感谢!
    纱线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出不能高于其自身的 VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Yarn、

    是-这是有保证的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Emrys 和 Clemens:

    非常感谢您的及时帮助。 理解!

    此致
    纱线