请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0102 大家好、团队:
我的客户希望使用 TXB0102进行3.3V 至5V 电平转换。 通过阅读数据表、我们强烈建议确保 OE 引脚在上电期间接地。 客户不想使用额外的 GPIO 来控制 OE 引脚。 如果我们在系统上电期间仅将 OE 连接到 Vcca、那么输出端会出现什么泄漏或风险?
我们始终将 OE 引脚直接连接到 Vcca 是否安全?
感谢您的提示帮助
纱线