This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2010:电压电平转换查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2010, LSF0108, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592523/sn74gtl2010-voltage-level-translation-query

器件型号:SN74GTL2010
主题中讨论的其他器件: LSF0108LSF0102

大家好、

我想在 我的设计中使用 SN74GTL2010、我对电压转换的要求如下:

SREF 电压:1.8V

DREF 和 GREF 电压:2.8V

每个电路的通道数:10位

方向感应:双向

感应类型:自动感应。

上述器件满足我的要求、但根据器件的数据表、SREF 引脚上的电压应比 DREF 和 GREF 引脚上的电压低1.5V、但在我的情况下、我在 SREF 上使用1.8V 电压、在 GREF 和 DREF 引脚上使用2.8V 电压。 因此、是否有人可以确认该器件是否能够正常工作、以及是否能够将信号电压从1.8V 转换为2.8V 和 vicevsa。

我们非常感谢您的即时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知相关的应用工程师、他们将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Khemraj,

    您是否使用全部10位进行翻译? 您可以考虑 LSF0108和 LSF0102、而不是 GTL2010器件。
    根据您所指出的数据表,建议使用1.5V 电压,因此我不能否认数据表在其下方可以正常工作。